This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DPHY440SS:SN75DPHY440SS:原理图检查

Guru**** 2815665 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75DPHY440SS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/965489/sn75dphy440ss-sn75dphy440ss-schematic-check

器件型号:SN75DPHY440SS

大家好、

我在 我的平台中使用 SN75DPHY440SS 通过 HDMI 电缆(1m)实现与外部摄像头模块的双 CSI-2连接、

我的设计方框图如下所示

这是我的电路、我交换了数据通道、因为 PCB 布局布线、但希望您也可以对其进行仔细检查。 谢谢。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请在 EQ、ERC、Pre 和 VSADJ 上具有上拉/下拉选项。  kΩ 引脚都有内部上拉和下拉电阻器、每个电阻器为100k Ω。 kΩ、建议使用一个外部上拉/下拉电阻器、每个电阻器约为10k Ω、以满足 VIL 和 VIH 的阈值电平要求。

    通道0是一个特殊通道。  由于通道0路径(DA0P/N 和 DB0P/N)支持双向 LP 信令、因此将 DB0P/N LP TX 连接到未端接的 LP RX 非常重要。   

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的回复、

    我将在 EQ、ERC、Pre 和 VSADJ 上添加10 kΩ 上拉/下拉选项。

    对于4通道组(也是2通道)、我更改了通道顺序不同的 DPHY440 引脚定义顺序是否正常?

    对于双通道组、您的意思是、当我更改通道顺序时、我需要将 DA0 N/P 连接到接地(DB0悬空?) 如数据表第22页中的2通道应用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我对通道0的评论适用于4通道组、因为我看到 RD3已连接。 因此、您必须确保 DB0P/N LP TX 连接到未终止的 LP RX。 否则、您可以使用 I2C 禁用通道0 LP 并强制其仅为 HS。

    尝试执行以下操作以启用 lane0 HS 路径:

    仅为通道0启用 HS 路径:

    向寄存器0x50写入针对 HS TX 路径的8'h01 //覆盖启用

    写入寄存器0x51、使能8'h01 // HS TX 路径。

    向寄存器0x61写入8'00 //禁用 LP 路径。

    向寄存器0x70写入针对 HS RX 路径的8'h01 //覆盖启用

    在启用8'h01 // HS RX 路径的情况下写入寄存器0x71。

    位0是通道0

    只要输出通道顺序与输入通道顺序匹配、2通道组通道顺序就可以。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的回复、

    我 kΩ 了4通道组的原理图、在 EQ、ERC、Pre 和 VSADJ 上添加了 I2C (1.8V)和10k Ω 上拉/下拉选项。


    对于 dbx,我连接到 APU(Rx);对于 DAX,我连接到 Camera (Tx),是否可以使用 DB0?

    我认为我的摄像头将始终保持 HS 模式、因此我们也需要使用 I2C 控制 DPHY440?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    原理图看起来正常。  

    要仅启用 DPHY440 HS 模式、必须使用 I2C 来控制 DPHY440。

    谢谢
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我明白了、感谢您的回复和支持。