This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1002:设置使用 TUSB1002?

Guru**** 2933630 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1002, TUSB1002EVM, TUSB522P, TUSB1002A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/965821/tusb1002-setting-for-using-tusb1002

器件型号:TUSB1002
主题中讨论的其他器件: 、TUSB522P

大家好、我将为我的 USB 3.2器件使用 TUSB1002。

我对此有4个问题。 请帮帮我。

----------------------------------------

Tusb1002有太多设置选项。

但是、对于 TUSB1002EVM 等选项、没有放置引脚接头的 PCB 区域。(EQ1、EQ2、CF1、CF2等)

我是第一次使用 TUSB1002、因此我不知道这些设置如何影响 USB 信号。

----------------------------------------------------------------

您认为将所有引脚悬空并将 NC 电阻器放置在后续调优选项上是什么?

使这些引脚悬空是一种默认模式吗?

----------------------------------------

2.我对 MODE 引脚还有另一个问题。

模式0 =基本转接驱动器模式

模式 F = USB 3.2双通道运行。

您能告诉我基本转接驱动器模式和双通道运行模式有何不同?

----------------------

3.我以前使用过 TSUB522P。

当我使用它时、RX2P 和 RX2N 引脚上不会放置接通电容器

由于假定 TUSB522P 下游的器件在其发送器上具有 USB 3.1规范定义的交流耦合电容器。  

但在 TUSB1002数据表中、显示如下所示。

这是否意味着我不必放置交流耦合电容器?

或者、如果我将330nF 和220k 电阻器作为选项、它会产生什么影响?

------------------------------

4.如果我将 TUSB522P 用于 USB3.2器件、这是否正常工作?

5、能否将 EN 引脚连接到 VCC?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅表1、4电平控制引脚设置。 您可以将 EQ 和 CFG 引脚保持悬空(F)。 保留 EQ "F"会为5G 奈奎斯特频率设置 EQ 8.4dB 2.5GHz 或13.1dB 增益。 请参阅《TUSB1002A 配置指南》应用手册、了解如何配置 TUSB1002、  

      

    TUSB1002A  可用作非 USB3.2 x1应用的基本转接驱动器。 当 TUSB1002A MODE 引脚=“0”时,TUSB1002A 会同时启用通道接收器和发送器路径。 通道接收器和发送器端接均已启用。 禁用所有 USB3.2电源管理功能。

    3. RXP/n 上的交流耦合电容器是可选的、并作为 USB ECN 的一部分添加、以实现 ESD 保护。

    TUSB522P 可与 USB3.2器件搭配使用、但数据速率将限制为5G (USB3.2第1代)。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复。

    对我很有帮助。

    我有另一个问题。

    能否将 EN 引脚连接到 VCC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以将 EN 或220nF 电容器保持在 GND 的浮动状态、因为它具有大约400k 的内部上拉电阻器。

    谢谢

    David