主题中讨论的其他器件: 、TUSB522P、
大家好、我将为我的 USB 3.2器件使用 TUSB1002。
我对此有4个问题。 请帮帮我。
----------------------------------------
Tusb1002有太多设置选项。
但是、对于 TUSB1002EVM 等选项、没有放置引脚接头的 PCB 区域。(EQ1、EQ2、CF1、CF2等)
我是第一次使用 TUSB1002、因此我不知道这些设置如何影响 USB 信号。
----------------------------------------------------------------
您认为将所有引脚悬空并将 NC 电阻器放置在后续调优选项上是什么?
使这些引脚悬空是一种默认模式吗?
----------------------------------------
2.我对 MODE 引脚还有另一个问题。
模式0 =基本转接驱动器模式
模式 F = USB 3.2双通道运行。
您能告诉我基本转接驱动器模式和双通道运行模式有何不同?
----------------------
3.我以前使用过 TSUB522P。
当我使用它时、RX2P 和 RX2N 引脚上不会放置接通电容器
由于假定 TUSB522P 下游的器件在其发送器上具有 USB 3.1规范定义的交流耦合电容器。
但在 TUSB1002数据表中、显示如下所示。
这是否意味着我不必放置交流耦合电容器?
或者、如果我将330nF 和220k 电阻器作为选项、它会产生什么影响?
------------------------------
4.如果我将 TUSB522P 用于 USB3.2器件、这是否正常工作?
5、能否将 EN 引脚连接到 VCC?
谢谢。