This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVCP114:SN65LVCP114 P/N 对反转

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/956063/sn65lvcp114-sn65lvcp114-p-n-pair-inversion

器件型号:SN65LVCP114

 由于 SN65LVCP114的 P/N 可以交换、因此、我想知道、 如果 Cin 是交换的、Aout 侧和 BOUT 侧的 P/N 是否需要同时交换

如果我通过 I2C 接口配置寄存器?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您可以通过 I2C 寄存器切换极性。 请注意寄存器0x10和0x11。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

     我已经切换了输入的 P/N、但没有切换输出、这是可以的吗?

    对于配置、我保留了 I2C 接口和 GPIO、根据需要选择一个、如果芯片中有上拉电阻器、我在原理图上添加了一个下拉电阻器、但不要将其安装 在 PCB 上。

    请帮我检查一下,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这取决于应用程序或协议。 但是、通常情况下、如果您切换输入极性、您还应该切换输出。  

    如果您已经完成 PCB 并且输入和输出极性相反、则可以通过寄存器更改输出极性-如果需要的话。

    此致、Nasser