This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD73:外部电阻器

Guru**** 2925360 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD73

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/958230/sn65hvd73-external-resistor

器件型号:SN65HVD73

大家好、团队、

 

图37和图41之间用于放置端接电阻器的差异。

我认为 SN65HVD73应该被放置在 Tx 和 RX 上的端接电阻器。 我的理解是否正确?

端接电阻器应尽可能靠近器件放置,但应放置在⑦ Ω 串联电阻器前面,如数据表所示?

 

R 引脚 MANDATOR 上的上拉电阻器吗?

客户认为、如果 SN65HVD73具有失效防护功能、则不需要它。

 

是当 RE 引脚和 DE 引脚直接连接到 VCC 或 GND 时的串联电阻器任务。

在图41中、电阻器会在瞬态情况下限制噪声电流、但客户希望确保这是强制性的还是非强制性的。

 

谢谢、此致、

米希亚基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tanii-San、

    这些是好问题。

    我 同意  最好也在图37中包含终端电阻器、而演示主要侧重于 ESD 保护。 对于端接放置、我认为图41的推理是端接与导线的匹配效果更好(在串联电阻之后、观察电缆的阻抗可能会改变)。

    R 引脚上的上拉电阻器不是必需的。 但是、许多人喜欢这样做、以便在 RX 驱动它时保持 R 输出高电平。

    类似地、DE/REB 引脚上的上拉/下拉电阻器不是必需的。 有时、需要将引脚直接连接到电源。 电阻器可以在 故障条件下限制电流。

    如果您有更多问题、请告诉我。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

     

    至于端接电阻器,客户是否可以为端接放置100欧姆电阻器?

     

    关于端接电阻器的位置、电缆阻抗的影响将大于 PCB 布局的影响。

    我的理解是否正确?

     

    谢谢、此致、

    米希亚基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michiaki、

    端接电阻器的值应与系统中所用电缆的特性阻抗理想匹配。 此类布线的常见阻抗值为120欧姆、因此这是我们建议用于端接的典型值。 虽然20欧姆的不匹配不是理想的、但它可能只会产生很小的负面影响、并且肯定比不终止更好。  

    与将电缆的阻抗与端接值匹配相似、最好对 PCB 布线进行尺寸和布线、使其具有与电缆相同的特性阻抗。 这将允许信号从电缆传输到电路板、而不会遇到阻抗的显著变化、这将导致信号反射。 如果电路板和电缆阻抗设置为匹配、则应将端接放置在最靠近收发器的位置、以减小电阻器和收发器之间的未端接距离。  

    此致、
    Eric Schott