This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS80PCI800:DS80PCI800和 DS80PCI402之间的差异

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: DS80PCI800, DS80PCI402

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/958824/ds80pci800-differences-between-ds80pci800-and-ds80pci402

器件型号:DS80PCI800
主题中讨论的其他器件: DS80PCI402

您好!

我们 在一个设计中使用两个 DS80PCI800用于8通道 PCIe 第3代、在类似设计中使用两个 DS80PCI402。 我们的产品是一个端点、我们的设计之间的端点是相同的、尽管目标主机不同。 DS80PCI402的设计工作正常、但 DS80PCI800链路未建立。 我的理解是、除了 x4 /x8应用的不同引脚外、这两个器件是相同的。 可以确认吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chenxi、

    您的理解是正确的。 DS80PCI402是主器件、DS80PCI800是 PCI402的衍生器件、但用于 x8应用。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    作为后续问题、如果器件由3.3V 或2.5V 供电、行为是否有差异?

     在我们的 DS80PCI402设计中 、最低的 EQ 设置有效、我们不必调整任何设置。 由于布局发生了变化、我认为需要调整均衡设置是合理的。 如何获得正确设置是否有任何指导?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chenxi、

    我们建议首先从最低设置开始。 只要您没有在输入或输出上增加高损耗、我们希望您的设置可能保持不变。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 目前设置是最低的 EQ、我们猜测估计损耗大致相同。 我将对这些设置进行实验、但我怀疑问题出在系统的其他地方。