This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822IF:如果不使用 SD 信号、如何配置搭接和寄存器?

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83822IF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/961927/dp83822if-how-to-configure-straps-and-registers-if-not-using-sd-signal

器件型号:DP83822IF

您好!

我们的客户对 DP83822IF 有疑问。
虽然 TI 建议将 SD 信号连接到 LED_1、但他们认为它可以在没有 SD 信号的情况下使用、并且可以通过监控 RD 信号来检查链路状态。 在这种情况下、您能否告诉我如何配置在没有 SD 信号的情况下使用的自举设置和寄存器设置?

此致、
OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba、

    如前所述、TI 建议启用 SD 功能。 什么是监控 RD 信号? 哪个引脚/信号将被监控?

    谢谢、

    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil、

    尽管我的客户要使用的光纤收发器具有用于 SD 信号的 LVPECL 输出、但我们的 SD 信号是 CMOS 输入。
    连接起来并不容易。
    然后、他们认为 DP83822IF 应该具有某种功能、可以通过监控 RD 信号等来检查链路状态

    DP83822IF 是否具有此类功能?

    此致、
    OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba、

    我知道不需要监控 SD 信号。 您能否澄清 RD 信号的含义? 您希望监控哪个引脚/信号?  

    谢谢、

    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil、

    RD 信号表示 RD_M/RD_P 信号。 此设备是否具有在没有 SD 的情况下检测链路状态的任何功能?

    此致、
    OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba、

    我们将研究此问题、并将在本周的星期五之前提供更新。

    谢谢、

    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil、

    您对此问题是否有任何更新?

    此致、
    OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba、

    由于我们已将此讨论移至离线状态、我将关闭此主题。

    谢谢、

    Nikhil