This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4550EVM:SLLC469B 包含哪些程序或配置?

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550EVM, TCAN4550-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/959000/tcan4550evm-which-program-or-configuration-does-sllc469b-include

器件型号:TCAN4550EVM
主题中讨论的其他器件: TCAN4550-Q1

大家好、  

您能告诉我 SLLC469B 包含哪些内容作为程序源、或者我们可以使用 SLLC469B 做些什么吗?

我想使用 TCAN4550EVM、SLLC469B 和包含 SPI 控制器的 MCU。  如果演示文件和此 EVM 能让我们轻松更改 TCAN4550-Q1配置并 轻松发送/接收 CAN 总线消息、我将对此感兴趣。

此致、
Ochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ochi San、

    您建议的评估平台是评估 TCAN4550-Q1的良好起点。 启动代码(SLLC469B)具有创建的函数和结构、可处理 TCAN4550-Q1的所有寄存器、并可轻松配置器件以实现 CAN 传输和接收、测试模式、配置看门狗以及其他功能。 入门代码随附一份软件用户指南、其中介绍了如何配置 TCAN4550-Q1以进行 CAN 消息传递、该指南与入门代码一起提供、非常适合于对 TCAN4550-Q1进行初始评估。

    我建议阅读软件用户指南、然后在您的 MCU + EVM 环境中试验代码。 我们还有 BOOSTXL-CANFD-LIN 板、其中包括 BoosterPack 上的 TCAN4550-Q1、该 BoosterPack 可与我们的 MSP430 Launchpad 配对、因此您也可以选择此选项。

    此致、