This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9617B:此 IC 能否连接到多个从器件?

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9617B
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/959067/tca9617b-can-this-ic-connect-to-multiple-slaves

器件型号:TCA9617B

你(们)好

 TCA9617B 能否连接到多个从器件?  TCA9617B 可以连接多少个沙龙?

客户希望将一 个 TCA9617B 与6个从器件配合使用。  

如果 TCA9617B 不能支持多个从器件、您能告诉其他可以支持多个从器件的器件吗?

此致、

北井高桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从器件的数量没有限制。 总线的大小受其电容的限制(A 侧的测试条件为200pF、B 侧为400pF)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takahashi-San、

    正如 Clemen 所说、总线上节点的限制是总电容。 如果您有任何其他问题、请告知我们。

    此致、