This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86:CAN SN65DSI86在144Hz (8位)时支持1920*1200

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI86

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/965572/sn65dsi86-can-sn65dsi86-support-1920-1200-at-144hz-8bit

器件型号:SN65DSI86

尊敬的专家:

SN65DSI86是否支持1920×1200×144Hz (8位)分辨率? 如何计算?

谢谢

迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迪伦

    请参阅 DSI86编程指南应用手册:  

    像素时钟= 2592 (1900有效和692消隐)* 1245 (1200有效和45消隐)* 144 = 464.694MHz

    流速= 464.694 * 24 (每像素8位)= 11152.66Mbit

    8 DSI 通道

    DSI 时钟频率=流速/(8 DSI 通道* 2)= 697MHz

    DSI 数据速率= DSI 时钟* 2 = 1.394Gbit

    因此 DSI86仍可支持该分辨率。

    谢谢

    David