This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:GPIO 事件"在没有事件&quot 的情况下启用输出;

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/958980/tps65988-gpio-event-output-enabled-without-event

器件型号:TPS65988

您好!

我是否可以知道此事件的目的是什么?如何使用它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Baghiya、

    此事件将配置 GPIO 输出并将其设置为高电平。 例如、在需要让主机/EC 知道 PD 控制器何时通过 GPIO 引脚通电的系统中、可以使用此功能。  

    只要 GPIO 保持通电状态、无论 PD 控制器的工作方式如何、它都只需将其拉高。

    谢谢、

    哈里