This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:TC7WPB9306FK 替代解决方案

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: PCA9306, LSF0204, LSF0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/958995/pca9306-tc7wpb9306fk-alternative-solution

器件型号:PCA9306
主题中讨论的其他器件: LSF0204LSF0102

尊敬的团队:

我的客户正在寻找 TC7WPB9306FK 的引脚对引脚解决方案。  

您能否帮助确认 PCA9306是否是替代解决方案?

谢谢你。

此致、

Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TC7WPB9306在 VCCB 引脚上有一个集成电阻器。 唯一电气上等效的 TI 器件是 LSF0204、但它有四个通道。 没有 P2P 替代产品(除非 TI 即将发布 LSF0202)。

    PCA9306‌/‌LSF0102只能在 kΩ 200k Ω 电阻器时使用、如果 EN 引脚被驱动为低电平、则由开漏输出驱动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

    正如 Clemens 所说、目前我们没有 P2P 替代产品。 如果您有任何疑问、请告知我们。

    此致、