This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:自举引脚输入电压超出模式 x 范围

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867IR

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/965523/dp83867ir-strap-pin-input-voltage-that-is-out-of-mode-x-range

器件型号:DP83867IR

您好!

我们的客户对 DP83867IR 有疑问。

由于连接到 DP83867IR 的处理器内部的上拉/下拉电阻、DO83867IR 自举引脚的输入电压将介于模式 X 和模式 Y 之间
例如、模式2和模式3的规定如下所示。

模式2范围为(0.140–0.191) x VDDIO
模式3范围为(0.225–0.284) x VDDIO

在这种情况下、如果输入电压为0.2 x VDDIO、这意味着在模式2和3之间、会发生什么情况?

器件是配置为 mode2还是 MODE3?

我认为在模式 X 和 Y 之间输入电压本身不会损坏器件。 对吧?

是否有可能进入未知模式、从而损坏器件、无法通过稍后的复位信号恢复?

此致、
OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba、

    如果输入电压介于模式2和3之间、则器件将配置为不稳定或未知状态。 不保证它将是模式2或模式3。 但是、这不应损坏器件、复位信号应能够将寄存器恢复为默认配置。

    此致、

    Adrian Kam