Other Parts Discussed in Thread: DP83867IR
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83867IR 您好!
我们的客户对 DP83867IR 有疑问。
由于连接到 DP83867IR 的处理器内部的上拉/下拉电阻、DO83867IR 自举引脚的输入电压将介于模式 X 和模式 Y 之间
例如、模式2和模式3的规定如下所示。
模式2范围为(0.140–0.191) x VDDIO
模式3范围为(0.225–0.284) x VDDIO
在这种情况下、如果输入电压为0.2 x VDDIO、这意味着在模式2和3之间、会发生什么情况?
器件是配置为 mode2还是 MODE3?
我认为在模式 X 和 Y 之间输入电压本身不会损坏器件。 对吧?
是否有可能进入未知模式、从而损坏器件、无法通过稍后的复位信号恢复?
此致、
OBA