This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DPHY440SS:具有 MIPI DPHY 1.2的 SN65DPHY440SS

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DPHY440SS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/965519/sn65dphy440ss-sn65dphy440ss-with-mipi-dphy-1-2

器件型号:SN65DPHY440SS

你好

我有一个关于 SN65DPHY440SS 的简短问题、它是否还可以与图像传感器和 CPU 一起使用、每个 CPU 都有一个规格为1.2的 DPHY?

此致

Kevin Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin

    DPHY440仅符合 DPHY1.1标准。 图像传感器和 CPU 为 DPHY1.2、但应向后兼容 DPHY1.1、然后必须在 DPHY1.1上运行才能使用 DPHY440。

    谢谢

    David