This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181:如果 TMDS181用作板载 HDMI 发送器。

Guru**** 2941480 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/965581/tmds181-if-the-tmds181-be-used-as-a-hdmi-transmitter-on-board

器件型号:TMDS181

如果 TMDS181 用作 HDMI 发送器以改善信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不可以、TMDS181是用于改善 HDMI 信号的重定时器、它不是 HDMI 源或发送器。

    谢谢

    David