This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:从复位高电平到 CRS 低电平的时间过长。

Guru**** 2766285 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83822I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/964590/dp83822i-too-long-from-reset-high-to-crs-low

器件型号:DP83822I

您好!
请告诉我们操作是否正确?

DP83822I 上电后、从复位取消置位到 CRS 引脚的低电平需要588ns 的时间。 根据数据表、此时间为 T3 + T4 = 184ns (典型值)。 看起来太长了。 因此、我的客户担心这是否有问题、因为588ns 太长了。 请告诉我们您的意见。

波形如下:

原理图如下:

数据表如下所示:

谢谢、此致、
M.Hattori。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hattori、您好!

    您能否检查从复位取消置位到 RX_CLK 出现所需的时间? 您可以对任何其他引脚执行相同的操作吗? 我想知道这是您在多个引脚上看到的还是仅在 CRS 引脚上看到的。

    此致、

    Adrian Kam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Adrian - San、

    >>您能否对任何其他引脚执行相同的操作?  

    以下引脚已更改。

    • RX_ER#28: 570ns  (0.142V→0V)
    • 列29:558ns  (0.150V→0V)

    >>您能否检查从复位取消置位到 RX_CLK 出现所需的时间?

    RX_CLK 引脚没有数据。

    根据上述信息、是否可以确认此器件是否没有问题?

    谢谢、此致、
    M.Hattori。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hattori、您好!

    我可以查看整个原理图吗? 您也可以通过电子邮件将其发送给我、而不是将其发布在此处。

    此致、

    Adrian Kam