This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4020BI:外部振荡器

Guru**** 2694645 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB4020BI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/958912/tusb4020bi-external-oscillator

器件型号:TUSB4020BI

大家好、团队、

我的客户希望将 TUSB4020BI 与外部振荡器结合使用、而不是晶体。

在这种情况 下、应将1.8V 时钟输入 XI、而 XO 应保持开路。

我的理解是否正确? 如果 TI 有有用的应用手册、您能推荐吗?

此致、

Itoh

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh-San、您好!

    正确, 您可以在数据表的第9.1.2节“输入时钟要求”中看到更多详细信息。 下面的 E2E 主题可能会回答此类实施的一些常见问题。