This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65MLVD203B:MLVDS 器件之间具有不同的 VCC 兼容性

Guru**** 2815975 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C1290NCPDT, SN65MLVD203B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/965680/sn65mlvd203b-different-vcc-compatibility-between-mlvds-devises

器件型号:SN65MLVD203B
主题中讨论的其他器件:TM4C1290NCPDT

尊敬的 Sirs

我们在使用 MLVDS 协议进行通信的总线模块上使用 Altera MAX10 FPGA。  主器件是 Tiva TM4C1290NCPDT UC。  这需要使用 SN65MLVD203B 器件将差分信号转换为单端信号。   MAX10 FPGA 要求用于 MLVDS 的存储块为2.5VDC。   SN65MLVD203B 和所有其他 TI MLVDS 器件需要3.3VDC。  存在哪些兼容性问题?  是否需要进行一些电压转换?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:

    SN65MLVD203B 需要3.3V 电源。 如果您的系统中只有2.5V 电压可用、则需要电平转换器。

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应。