This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1046A-DCI:TUSB1046和 TUSB1046A 之间有何区别?

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB1146

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/958923/tusb1046a-dci-what-s-the-different-between-tusb1046-and-tusb1046a

器件型号:TUSB1046A-DCI
主题中讨论的其他器件:TUSB1146

大家好、

 我的客户将在其新的 Type-C 应用中选择一个10G 多路复用器。 TI 网站上提供了 TUSB1046和 TUSB1046A。 这两个器件之间有何不同? 感谢您的回答。

此致、

Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gary

    TUSB1046A 修复了 TUSB1046中的 DCI、但 DCI 已被弃用。  我建议在新设计中使用 TUSB1046A 或 TUSB1146。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    客户应使用 TUSB1046A、该器件比 TUSB1046具有改进的 EQ 功能和固定的 DCI 功能。