This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:双主机支持

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041, HD3SS6126

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/965539/tusb8041-dual-host-support

器件型号:TUSB8041
主题中讨论的其他器件: HD3SS6126

大家好、

我对 USB3.0集线器有疑问。

我的客户正在考虑将 TUSB8041用作双主机集线器。
如下图所示、有两台主机、我要做的是将单个 SSTXM/P 和 DM/P 路由到不同的主机。

TUSB8041是否支持此类用例?

此致、
Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    TUSB8041不支持这种应用。 不需要将 USB 3和2 PHY 连接到不同的 USB 主机。 客户可以使用 HD3SS6126等器件将上行端口切换到不同的主机。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    在电气方面、这种想法是可行的、但 USB 规范禁止这种想法、因为所有支持 USB 3.0的主机/集线器/设备都需要能够降至 USB 2.0速度。  另外两个问题是1. TUSB8041内的两个集线器实例(USB 2.0集线器和 USB 3.0集线器)共享端口电源控制、这可能导致端口意外断电/开启。 和2. USB 主机上的驱动程序通常会看到一个 USB 2.0集线器实例、该实例与 USB 3.0集线器实例具有相同的 BOS 描述符、这可能会导致驱动程序问题。

    在完全封闭的系统中、此应用可能是可行的、但不建议这样做。

    此致、

    JMMN