This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1002A:有关 VTX 共模电压的兼容问题

Guru**** 2931370 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1002, TUSB1002A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/959035/tusb1002a-compatible-issue-about-vtx-common-mode-voltage

器件型号:TUSB1002A
主题中讨论的其他器件:TUSB1002

大家好、

我的客户已将我们的 TUSB1002A 用于其 U3设计。 TUSB1002位于集线器和连接器之间。 它们面临一些兼容问题、无法获取 U3信号。 故障率约为1/10。

他们发现、VTX (集线器侧)共模电压在故障情况下将为2V、当 VTX 共模电压仅为0.8V 时、该电压将通过。

客户提出的问题很少

  • 我们的转接驱动器是如何定义 VTX 共模电压还是由过程变化控制的? 数据表显示了0v 至2.05v 的范围。
  • USB-IF 的共模电压规格是多少?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feng:

    您能否提供有关所见故障的更多详细信息、USB 设备枚举是否存在问题? 是否有可供我查看的原理图?  

    TUSB1002A 共模在发送器引脚而非接收器引脚上定义。 TUSB1002A 应与 USB 集线器进行交流耦合、因此我不确定该共模电压是否在此处发挥作用。 是否有来自客户的任何数据(波形和/或 USB 迹线)?  

    TX 共模电压的 USB 3.2规范是供参考的、范围最大为0V 至2.2V