This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP410:我们的分辨率是否比 TFP410更高?

Guru**** 2932820 points

Other Parts Discussed in Thread: TFP410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/965169/tfp410-do-we-have-higher-resolution-than-tfp410

器件型号:TFP410

大家好、

我们是否具有比 TFP410更高的分辨率? 适用于 RGB 到 HDMI。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    不可以、TFP410是我们唯一拥有 DVI/HDMI 桥接器的器件。

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 I.K:

    我们是否有此类器件的路线图? 如果是、请发送至我的电子邮件 james-zhan@ti.com

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    由于没有任何良好的业务案例、因此没有此类器件的当前路线图。 如果您有一个、请与营销部门分享。  

    此致、

    I.K.