This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI84:我的测试图案屏幕有一些闪烁。

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/957845/sn65dsi84-my-test-pattern-screen-has-some-blinking

器件型号:SN65DSI84
主题中讨论的其他器件:DSI 调谐器

您好!  

我们的测试图案出现了、但屏幕看起来像下面所示的垂直线条、并且有一种闪烁的感觉。

我们的 LVDS 显示设置如下。

MIPI-DSI 设置如下。

我们正在开发基于 Qualcomm Snapdragon 芯片的 Android Linux kenrel。

我感谢你的任何帮助。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ji-Woong、

    我看不到您共享的图像。 您可以再次连接它们吗?  

    此外、您能否使用 DSI 调谐器填写设置并共享.dSI 文件?

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../rendezvu_5F00_dsi_5F00_info.zip

    您好、I.K.

    我已附上我们的 DSI 文件。

    下面是我们的 MIPI DSI 源设置。

    14 mdss_dsi0_PLL:QCOM、mdss_DSI_PLL@ae94a00{
    15 		compatible ="QCOM、mdss_DSI_PLL_10Nm";
    16 		label ="MDSS DSI 0 PLL";
    17 		cell-index =<0>;
    18 		#clock-cells =<1>;
    		0x94a00 = 0x19 reg <0>
    		      0xae94400 0x800>、
    21 		      <0xaf03000 0x8>;
    22 		个 reg 名称="pll_base"、"phy_base"、"gscs_base";
    23 		个时钟=<&clock_dispcc DISP_CC_MDSS_AHB_CLK>;
    24 		个时钟名称="iface_clk";
    25 		个时钟速率=<0>;
    26 		个 Qsc_mdss_cl>
    		
    		
    		
    			
    			32个 PL-cells = gsc = gms-mcrib、sbs = gsc = gsc、sbs = gsbs = gsc、sbs = gms-cr = gsc、sbs = gms-cr = gsc、gsc = gms-cr = gsbs = gsc、sbs = gsc、sbs = gsc = gsbs = g@
    				
    34 				QCOM、supply-name ="sc";
    35 				QCOM、supplie-min-voltage =<0>;
    36 				QCOM、supply-max-voltage =<0>;
    37 				QCOM、supply-enable-load =<0>;
    38 				QCOM、supply-disable-load =<0>;
    39 			};
    40 		};
    41 	}; 

    420 	mdss_dsi0:QCOM、mdss_DSI_ctrl0@
    		
    		
    		
    		
    			
    		
    		mDP 94000{421 compatible ="QCOM、DSI-ctrl-hw-v2.2";422 label ="DSI-Ctrl-0";423 cell-index =<0>;424 reg =<0xae94000 0x400>、425 <0x427_mctrus-4992>
    		;ds-4_dmaists = 0x429_de429_de4_de4_de4_de4_de2_de4_de4_de429_de4_de4_de4_de2_de2_de2_de2_de2_de2_de2_de2_de2_de2_de2_de2_de2_de4
    		
    430 		Clocks =<&clock_dispcc DISP_CC_MDSS_BYTE0_CLK>、
    431 		<&clock_dispcc DISP_CC_MDSS_BYTE0_CLK_SRC>、
    432 		<&clock_dispcc DISP_CC_MDSS_BYTE0_INTF_CLK>、
    433 		<&clock_CC_DCC_dispe_DCC_CC_DCPSS_CC_CC_000>、CC_PADCK_CC_CC_PADC43443424_DP_CLK_DP_CK_CC_CLK_P_
    		
    435 		<&clock_dispcc DISP_CC_MDSS_ESC0_CLK>;
    436 		时钟名称="byte_clk"、"byte_clk_RCG"、"byte_intf_clk"、
    437 					"pixel_clk"、"pixel_clk_RCG"、
    					4452"ESC_clk";
    439 		QCOM、空插入启用;
    440 		QCOM、Ctrl-电源条目{
    441 			#address-cells =<1>;
    442 			#size-cells =<0>;
    443 
    			QCOM、Ctrl-电源条目@0{
    445 				reg =<0>;
    				
    				
    				
    				
    450 QCOM、supple-name ="VDDA-1pcells";44447=1200449> 				
    			
    		;<QCOM = 449-2454s;<qcom = 1p4464s;<1200447449>电源、<qcom =<1p<1p<supply = 447>;}<qcom = 4464464474s;<1200-load-load;<qcom = 4464<qcom = 4464<q
    	

    这是电池板的器件树源。

    QCOM、mdss-dsi-panel 类型="DSI_VIDEO 模式";
    QCOM、mdss-dsi-virtual-channer-id =<0>;
    QCOM、mdss-dsi-stream =<0>;
    QCOM、mdss-DSI-bpp =<24>;
    QCOM、mdss-DSI-traffic-mode ="burse_mode";
    QCOM、nds-dsi-force-clock-lane hs;
    qcom、mdss-dsi-lp11-init;
    //QCOM、mdss-DSI-bllp-power-mode;
    //QCOM、mdss-DSI-bllp-eof 功率模式;
    QCOM、nds-dsi-panel 时钟速率=<445500000>;
    QCOM、nds-DSI-DSI-reset-sequence =<1 20>、<0 20>、<1 20>;
    QCOM、mdss-dsi-lane 0-state;
    QCOM、nds-dsi-lane 状态;
    QCOM、nds-dsi-lane 2状态;
    QCOM、nds-dsi-lane 三态;
    QCOM、mdss-DSI-dma-trigger ="trigger_sw";
    QCOM、mdss-dsi-dmp-trigger ="无";
    QCOM、mdss-dsi-lane 映射="lane 映射_0123";
    QCOM、nds-dsi-panel 计时=[00 1E 08 07 24 22 08 08 02 0400];
    QCOM、mdss-DSI-t-clk-post =<0x0E>;
    QCOM、nds-DSI-t-clk-pre =<0x34>;

    QCOM、nds-dsi-display-timings{
    时序@0{
    QCOM、nds-dsi-panel 宽度=<1920>;
    QCOM、nds-DSI-panel -高度=<1080/>;
    QCOM、nds-DSI-h-前沿=<88>;
    QCOM、nds-DSI-h-后沿=<148>;
    QCOM、mdss-DSI-h-脉宽=<44>;
    QCOM、mdss-DSI-h-sync-shew =<0>;
    QCOM、nds-dsi-v-后沿=<36>;
    QCOM、ms-DSI-v-前沿=<4>;
    QCOM、mdss-DSI-v-pulse-width =<5>;
    QCOM、mdss-dsi-panel-framerate =<60>;
    QCOM、mdss-DSI-on-command =[
    05 01 00 64 00 02 11 00
    05 01 00 14 00 02 29 00];
    QCOM、mdss-dSI-on-command-state ="DSI_LP_mode";
    QCOM、nds-DSI-DSI-off-command =[05 01 00 32 00 02 28 00
    05 01 00 78 00 02 10 00];
    QCOM、dss-DSI-off-command-state ="DSI_hs_mode";
    QCOM、display-topology =<2 0 2>;
    QCOM、default-topology-index =<0>;
    };
    };

    请给我们提供指南吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ji-Woong、

    对于单 DSI 至双 LVDS、这些设置不正确。 请参考此分步指南以正确配置它: https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/t/918890 

    此外、我建议使用此版本的 DSI 调谐器工具、因为您使用的工具看起来具有一些关闭窗口的功能: https://tidrive.ext.ti.com/u/5B25JYQduSH2Hbkl/DSI%20Tuner%202.1.zip?l 

    此致、

    I.K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、I.K.

    感谢您的回答。

    我更新了您的链接版本、以便窗口切出消失。

    然后、我按照您的分步指南操作、找到了我们的 LVDS 水平设置问题和 CLK 问题。

    最后、我可以看到输出的结果。

    是否可以重新检查我们的设置是否正确?

    e2e.ti.com/.../RENDEZVU_5F00_PROTOV3_5F00_2.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、I.K

    垂直线比以前更有闪烁的感觉。

    您可以查看我们的面板数据表吗?

    我想通过电子邮件发送我们的数据表。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ji-Woong、

    您发送的图像模糊(尤其是屏幕截图3)。 请向我发送面板数据表的 PDF。

    此外、请确保您的 DSI CLK 恰好 为445.5 MHz。

    此致、

    I.K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们已发送面板数据表 PDF 文件。

    请查看我们的邮件。 我们的 DSI CLK 恰好是445.5MHz。

    我们想知道数据启用极性、水平同步极性、垂直同步极性设置。

    我们的面板供应商说、我们的极性设置如下所示。

    但是、当我们更改这些设置时、任何寄存器值都不会更改。

    这些值与 CSI 寄存器无关?

    谢谢

    Choi

    此致、

    Choi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Choi、

    DSI 调谐器似乎未正确更改寄存器中的极性位、因此您需要自行设置它们。 对于您共享的映像中的设置、您可以将寄存器0x18设置为0x4F。

    根据显示面板数据表、DSI 调谐器中的其余设置看起来正确。  

    此致、

    I.K.