This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65MLVD207:SN65MLVD207与 LVDS 兼容

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65MLVD207, SN65LVDS180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/965312/sn65mlvd207-sn65mlvd207-compatibility-with-lvds

器件型号:SN65MLVD207
主题中讨论的其他器件: SN65LVDS180

我想知道 SN65MLVD207是否与 LVDS 兼容、如果不兼容、是否有提供此类转换的建议解决方案? 我目前有一个测试适配器、该适配器使用此收发器与器件进行通信、我希望查看是否有外部解决方案来调整/转换它以与 LVDS 器件进行通信。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    由于输出电压摆幅和共模电压与 LVDS 规格兼容、因此您可以将 SN65MLVD207直接与 LVDS 接收器搭配使用。  

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否确定 SN65MLVD207是 MLVDS 类型2、并且这不会导致未定义区域的问题?:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否确定 SN65MLVD207是 MLVDS 类型2、并且这不会导致未定义区域的问题?:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    是的、这可能会在未定义的区域中导致问题、但如果 LVDS 器件输出摆幅是典型的+/-350mV 摆幅、则这不应该是问题。 不过、如果仍然存在这种情况、您只需切换至常规 LVDS 收发器、如 SN65LVDS180。  

    此致、

    I.K.