This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD1E01B04:PESD5V0H1BSF 替代产品

Guru**** 2894990 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD1E6B06, ESD401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/965528/tpd1e01b04-pesd5v0h1bsf-alternate

器件型号:TPD1E01B04
主题中讨论的其他器件:TPD1E6B06ESD401

我们目前正在使用 PESD5V0H1BSF  

您能不能建议采用  0201封装尺寸且工作电压为5V 的 TPD1E01B04DPLR 类似器件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Saurabh。

    对于采用0201封装的5V Vrwm 的 P2P 双向单通道器件、我发现的唯一合适的器件是 TPD1E6B06。 遗憾的是、该器件在6pF 时具有高得多的电容。

    但是、如果可以切换到0402封装、我建议使用 ESD401。 这是一个具有5V Vrwm 和0.77pF 电容的双向单通道部件。 它还具有0.03nA 的极低泄漏电流。   

    请告诉我这些部件中的任何一个是否适合您。

    此致、

    Matt Smith