This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB221:与 TS3USB221A 和 TS3USB221E 的比较

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3USB221, TS3USB221A, TS3USB221E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/959064/ts3usb221-comparison-with-ts3usb221a-and-ts3usb221e

器件型号:TS3USB221

您好!

我们是否可以知道 TS3USB221、TS3USB221A 和 TS3USB221E 之间的区别?  我们希望将其用作 AUX 信号(来自 Type-C 端口)的开关、但不确定应该从这3个信号中选择哪一个信号、为什么?

谢谢、

安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    请参阅下面的这些线程、其中显示了概述差异的表格。 器件之间的主要区别在于为系统提供的 ESD 保护级别。