This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV804:LVDS 中继器输入和输出是不同的 IO 电压标准

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90LV804

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/965450/ds90lv804-lvds-repater-input-and-output-are-different-io-voltage-standard

器件型号:DS90LV804

计划使用 DS90LV804 LVDS RE 驱动器。 此器件的输入为3.3V LVDS、此器件的输出连接至1.8V LVDS。

我想确认我可以连接到 DS90LV804的1.8V LVDS 输入并将该器件的输出连接到3.3V LVDS 接收器、或者我们是否需要 LVDS 信号上的3.3V 至1.8V 电平转换器?

请提供您的反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您 Kumar、

    您应该检查差分电压和失调电压/共模电压是否在您的器件之间兼容。

    此致、

    I.K.