This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ESD122:用于 ESD 保护的可靠连接

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: ESD122, TPD3E001, TVS0500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/964904/esd122-robust-connection-for-esd-protection

器件型号:ESD122
主题中讨论的其他器件: TPD3E001TVS0500

各位专家、您好!

我对 USB2.0的 ESD 保护器件连接有疑问。
在 ESD122数据表中、它与下面的 IO 线路和 GND 线路相连。
此外、在 TPD3E001数据表中、它与下方的 VBUS 线和 GND 线相连。

您能告诉我哪种连接更可靠吗?

从数据表中可以看出、这两种器件都可用于 USB2.0、但如果您能告诉我差异、我将不胜感激。

谢谢、此致、
Ryo Akashi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryo、

    TPD3E001是一个较旧的器件、我们仍在使用器件上的 Vcc 引脚。 由于本 指南第23页中可能存在的问题、我们不再在器件中放置 Vcc 引脚。 它是5V Vrwm 器件、因此由于钳位电压高得多、因此对数据线路的保护效果不如以前好。 使用此器件的主要优势是您只需要一个器件即可实现 ESD 保护。 但是、如果您的系统能够承受高钳位电压、您可能需要考虑该器件。  

    为了获得最高质量的保护、我将使用 ESD122来保护 USB 2.0的数据线路、并使用5V 浪涌保护器件(例如 TVS0500)来保护 VBUS 线路。 由于 USB 2.0的数据线路仅上升到3.3V、因此像 ESD122这样的 Vrwm 为3.6V 的器件将是理想之选。 它的电容也要低得多。 VBUS 是一条可升至5V 的电力线、因此具有5V Vrwm 的 TVS0500等浪涌保护器件可为您提供最佳保护。  

    请告诉我这是否回答了您的问题。

    此致、

    Matt Smith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt -San、您好!

    非常感谢您的回复。
    我查看了您介绍的日志、并有一些问题。

    从日志中可以看到、与 Vcc 连接的原因是为了减小结电容。
    结电容是否与通道输入电容(CIO)或线路电容(CL)相同?
    我有一点困惑、因为电容说明因器件而异。

      

    此外、您提到的可能问题是、其他连接 Vcc 的器件由于 I/O 到 Vcc 的泄漏路径而损坏?
    如果是、IO 连接类型比 Vcc 连接类型更可靠是合理的。

    如果你能给我答复,我将不胜感激。

    谢谢、此致、
    Ryo Akashi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryo-San、

    您的所有问题都是正确的。 结电容与输入电容和线路电容相同。 连接到 Vcc 的其他器件可能会由于泄漏而损坏。 因此、非 Vcc 器件的稳健性更高。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、

    Matt Smith