This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4E02B04-Q1:SPICE 模型可用性?

Guru**** 1482555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/958847/tpd4e02b04-q1-spice-model-availability

器件型号:TPD4E02B04-Q1
主题中讨论的其他器件:TPD2E001

为了确定此器件是否可用于我的设计、我需要能够对其进行建模和仿真。 我下载了 TI 的 PSPICE 工具以查看它是否在库中、但我找不到它。

此模型是否可在任何位置使用、或者是否有可使用的包含模型的类似器件? 我拥有 Cadence PSPICE 的许可证、如果这会产生任何影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jimmy、

    遗憾的是、我们还没有该器件的 PSPICE 模型。 但是、如果您愿意、您可以向我发送电子邮件、我们可以将此模型放入我们的待办事项中、并在模型完成后通知您。  

    您目前可以使用的现有模型是 此处的 TPD2E001。  

    此致、

    Matt Smith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Matt。 遗憾的是、我需要一个相当快的解决方案、因此我需要继续搜索。