This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLIN1441-Q1:是否有任何 TVS 器件可保护 TLIN1441-Q1 LIN 总线免受 ESD 和浪涌影响?

Guru**** 2547620 points
Other Parts Discussed in Thread: TLIN1441-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/957804/tlin1441-q1-do-you-have-any-tvs-device-which-can-protect-tlin1441-q1-lin-bus-line-from-esd-and-surge

器件型号:TLIN1441-Q1

 大家好、

 我的一位客户将针对其新产品评估 TLIN1441。

 此外、他们还在寻找 TI TVS 器 件来保护该器件的 LIN 总线线路免受浪涌和 ESD 的影响。

 如果 您有任何推荐的器件想法、您能告诉我任何 TI TVS 器件吗?

 非常感谢您的答复。

 此致、

 Kazuya。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya、

    适用于 TLIN1441-Q1的 EVM 包括 Diodes Inc.提供的 TVS 二极管 MMBZ27VCL-7-F 该二极管非常值得使用、可保护收发器免受瞬态事件的影响、同时在正常运行期间对系统的影响最小。 对于具有高钳位电压的保护器件、我们通常推荐更专门用于此类组件的供应商。  

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    Eric Schott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Eric、

     非常感谢您的回复。

     对客户和我都很有帮助。

     再次感谢、致以诚挚的问候、

     Kazuya。