This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988DJ:不带主 I2C

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65988, TPS65988DJ

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/958583/tps65988dj-without-master-i2c

器件型号:TPS65988DJ
主题中讨论的其他器件:TPS65988

您好!

我使用的是基于 TPS65988的设计。 是否可以将其用作独立器件而不使用主 I2C?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Baghiya、

    是的、您可能不需要将主 I2C 连接到 TPS65988DJ。 但是、如果您计划将其用于 TBT 等特定应用、则可能需要实施主机。

    此外、如果您没有主 I2C 或主机、通常我们建议您使用板载闪存、以便您可以将 PD 控制器编程到所需的配置。

    谢谢、

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、
    感谢您的回答。