This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF410EVM:Sigcon EVM GUI 问题:未检测到 USB2ANY 接口

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: DS125DF410EVM, USB2ANY, DS125DF410, ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/964878/ds125df410evm-sigcon-evm-gui-problem-there-are-no-usb2any-interfaces-detected

器件型号:














我安装了 Sigcon Architect 来运行 DS125DF410EVM。 (Windows 10和 Windows 7)

2. 3.3V 和2.5V 均正常(LED 亮起)

3.在从模式下运行(LED 亮起)。

4.通过 USB 电缆连接 PC 和 EVM。

如 下图所示、出现消息"There are no USB2ANY interfaces"且 EVM 无法正常工作。

6.设备管理器显示未安装 NSC USB Nano 驱动程序。

要使 Sigcon GUI (EVM)正常工作、我还需要做什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    7. Sigcon 也不能在窗口7上工作。

    8.我尝试使用 aardvark 直接控制 I2C、但失败了。 (不会发生 ACK)
        我购买的产品是否可能有缺陷?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DS125DSF410EVM 是一款较旧的 EVM、没有板载 USB2ANy 电路。 因此、必须购买单独的 USB2ANY 软件狗才能与 DS125DF410 EVM 进行通信。 请参阅下面的 TI 链接以了解订购 USB2ANY。 获取 USB2ANY 后、用户将软件狗 SCL 和 SDA 引脚连接到 EVM SCL 和 SDA、并将 USB 电缆从 PC 连接到 USB2ANY 软件狗。

    www.ti.com/.../USB2ANY

    因此、

    Rodrigo Natal

    HSSC 应用工程师。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1。
    Liang (https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/t/485168?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=DS125DF410EVM)

    Ti.com(www.ti.com/.../SIGCONARCHITECT
    假设 DS125DF410EVM 不需要 DPS 软件狗。 使用 ALP 运行时是这样吗
    我是否需要 DPS 软件狗才能使用 Sigcon?

    2.我使用 Aardvark I2C/SPI 主机适配器代替 DPS 软件狗、但无法正常工作。  
        它是否与 DS125DF410EVM 不兼容
           *器件型号: TP240141
            ** Aardvark SCL 和 SDA 引脚连接到 EVM SCL 和 SDA

    3.为电源提供3.3V 电压时,电流消耗仅为80mA。 EVM 正常工作是否正确?
         (所有 LED&Volatage 均正常)
     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1. 遗憾的是、DS125DF410 EVM 不再支持 ALP 软件。 仅支持 SigCon Architect。 因此、使用 TI GUI 软件与该重定时器 EVM 进行 I2C 通信需要 DPS 软件狗或 USB2ANY。
    2. 请使用 TI 批准的硬件。 我无法帮助解决 Aardvark 主机适配器的问题
    3. 我建议根据 TI EVM 用户指南仔细检查您的 EVM 板跳线设置。 请参见下面的。 如果 没有高速输入数据被馈送到任何重定时器通道输入、我认为80mA 是正常的。

    谢谢、

    Rodrigo Natal