This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF230:TX/RX 差分对阻抗要求

Guru**** 2762685 points

Other Parts Discussed in Thread: DS250DF230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/965173/ds250df230-tx-rx-differential-pair-impedance-requirement

器件型号:DS250DF230

各位专家、您好!

我是否可以知道 TX/RX 差分对的要求是多少欧姆? 非常感谢!

此致、

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    对于 DS250DF230、片上100 Ω 端接电阻器将 RXP 连接到 RXN。 对于 Tx、驱动器输出的信号为反相和同相50Ω Ω。

     

    用户可以使用100欧姆差分端接+/- 10%。

     

    因此、

    Rodrigo Natal

    HSSC 应用工程师

     

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗德里戈、您好!

    感谢您的回复!

    此致、

    Ann Lien