This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX232E:MAX238CWG+的潜在交叉参考?

Guru**** 2905110 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX208, TRS208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/964346/max232e-potential-cross-for-max238cwg

器件型号:MAX232E
主题中讨论的其他器件:MAX208TRS208

你(们)好。

我正在与医疗 SEM 团队合作、为正在重新设计其手术系统的客户提供一些替代解决方案。

此器件是否在功能上足以替代器件、或者系列中是否有更适合的器件?

谢谢!

Megan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Megan、

    MAX208或 TRS208 可以 是 MAX238 (5V 4TX/4RX)的引脚2引脚替代产品。

    此致、

    Hao