This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987D:无法识别 TPS65987D 电子标记

Guru**** 667810 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-050012, TIDA-050014, TPS65981
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/964965/tps65987d-tps65987d-e-mark-can-not-be-identify

器件型号:TPS65987D
主题中讨论的其他器件:TPS65987TIDA-050012TIDA-050014TPS65981

您好,

我在 TPS65987中遇到了相同的问题,

将20V 3A 系统配置设置为20V 5A 时。 按电源板(TIDA-050012)和 pjt (TIDA-050012电源板)

然后使用接收板(TIDA-050014)通过"接收源功能(0X30)"检查源配置文件、

但是接收源配置文件仍然显示20V/3A,能帮我吗?

(-------- 我的设备---)

源板:TIDA-050012
接收板:TIDA-050014
Type C 电缆:电子书

TPS65981_2_6_7_8应用程序自定义 GUI 版本:6.1.1

源板 Pjt 文件:


(1)当我连接其他 Type-C 充电器开关时、它可以为接收板提供超过3A 的电流、然后检查寄存器"接收源能力(0X30)"、它的配置文件是正确的 Type-C 充电器。

(2) TPS65987中是否有可检查电子标记是否打开的寄存器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当您对电路板进行编程时、您之后是否会进行电源循环? 如果没有、请确保执行此步骤、因为新配置将在关闭并再次打开之前不会加载。

    对于 E-Mark 检查、您可能需要 PD 分析器、例如 Total Phase 的 PD 分析器、以便查看 PD 日志和 Discover Identity 消息。

    谢谢、

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hari:

    (1) 设置新配置后、我已经尝试重新拔插 Type-C 电缆。

    (2) 遗憾的是、我没有 PD 分析仪。 您能帮助提供商  TIDA-050012 PRJ 交换机  支持通过电子标记设置20V/5A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我检查 上一个帖子 ,建议 将5V 连接到 PP_Cable 引脚。 对于 VCONN 、为带有电子标记的 Type-C 电缆供电。

    现在我使用的是 TIDA-050012、 它似乎将 PP_Cable 引脚接地、  

    如果要使用 e-mark、需要在 TIDA-050012上重新进行工作 、连接  PP_Cable 引脚连接5V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Les、

    是的、遗憾的是、如果您计划通过 PP_CABLE 提供 VCONN 支持、那么是的、您必须使用另一个 EVM 板或对 TDA-050012进行返工、以便将其连接到5V。

    谢谢、

    哈里