This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP120:散热焊盘尺寸

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/958540/sn75dp120-thermal-pads-size

器件型号:SN75DP120

大家好、

DS 中有两种散热焊盘、客户应该遵循哪种类型?

小尺寸与封装尺寸相同、大尺寸仅用于实现更好的热性能? 谢谢你。

此致、

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike

    您是否指的是 DP130、而不是 DP120散热焊盘尺寸? TI 不断升级其封装以提高性能、因此请使用最新的 RGZ0048D 来确定散热焊盘的尺寸。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    抱歉、我指的是 DP130。 感谢您的回复、我们将遵循最新的回复。

    此致、

    Mike