This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVS2200:客户应如何设计该实验来证明保护功能正常

Guru**** 2670055 points

Other Parts Discussed in Thread: TVS2200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/961637/tvs2200-how-should-customer-design-the-experiment-to-prove-the-protection-is-working

器件型号:TVS2200

大家好、

由于 TVS2200是与 TI PD 控制器协同工作的推荐解决方案、尤其是在 PC 市场中、因此客户希望了解他们应该如何设计该实验来验证 TVS 器件是否正常工作? 是否有要遵循的典型测试标准? 或者、只能通过连接到直流电源的高压导线接触系统(在这种情况下如何设计电压)?

顺便说一下、如果我们要在 TVS2200和其他 TVS 器件(或可能是竞争对手的 ESD 等、集成了浪涌钳位模块)之间创建比较测试、您是否会建议适合这种情况的测试?

感谢你的帮助。

最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    这取决于客户想要测试的参数。  但是、由于这主要是浪涌保护器件、因此最大的参数之一将是 IEC 61000-4-5等级。 要测试这些 IEC 额定值、请参阅 本指南。 它将告诉您额定值以及如何为每个值设置测试环境。 您还将能够测量器件的峰值脉冲电流(IPP)和钳位电压(VCL)。  

    请告诉我这是否足够或您是否需要更多信息。

    此致、

    Matt Smith  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    非常感谢您的回答。 这真的很有帮助。

    查看指南后、我有一些后续问题。  

    在我看来、IEC610004-5被标记为"闪电"情况、它提到了一个电信应用。 在这种情况下、我应该了解、因为它是交流电源侧使用的产品(例如电源适配器?)的标准 或者、直流电压侧是否也可以采用(在我的情况下、笔记本电脑的20V 输入)?

    2.我注意到一些关键参数 VCL 易于理解、IPP 应该由客户定义正确吗? 您能否指导我/客户如何选择 CWG 类型和 CDN 类型? (可能需要考虑的任何关键因素、任何公式等)

    很抱歉,但这是我第一次接触标准……

    感谢你的帮助。

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    1. 它可应用于交流和直流应用。 但是、对于电压同时为正负的交流应用、您需要使用双向器件。 您可以 在此处阅读有关此内容的更多信息
    2.  是的、正确。 客户应了解在浪涌事件期间、他们希望器件能够承受的电流大小。 虽然我不知道具体使用了哪些类型的 CWG 和 CDN 来测量该部件、 我愿意打赌使用了1.2/50us CWG 和与第9页图11类似的 CDN、因为该器件的额定脉冲为8/20us、需要1kV 和42欧姆。

    如果您需要任何澄清、请告诉我。  

    此致、

    Matt Smith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew、

    感谢您的回答。

    我还想问的是、40A IPP 和100A IPP 上是否有任何常见的感应级别选择? 例如个人电子产品和工业、汽车?

    由于 VCLAMP <28V TVS 的选择问题、客户要求提供一些建议、而大多数情况下、100A 电流会导致 VCLAMP 更大。 你怎么看?

    如果最终采用100A、我们是否可以推广任何器件? 在40A 时、TVS2200似乎仅钳制最高27.7V 电压。

    谢谢

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    我对您的问题有点困惑。 您是询问100A 的1kV 8/20us 脉冲(2类)、还是完全询问另一类?

    此致、

    Matt Smith