This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1550:我是否可以将 DI 引脚(数据输入)直接连接至 GND

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/965279/thvd1550-can-i-connecter-di-pin-data-input-to-gnd-directly

器件型号:THVD1550

你(们)好  

我只想使用输出函数

我能否直接将 DE /RE /DI 连接到 GND。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、CMOS 输入可直接连接到 GND。

    如表1所示、您可以将 DE 和 D 保持断开状态。