This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:确认时序图

Guru**** 2763455 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/965345/tusb8041-timing-diagram-confirmation

器件型号:TUSB8041

你(们)好  

我的客户正在 TUSB8041上执行上电时序。 本机系统在上电期间在 GRSTz 引脚上具有复位初始脉冲。 经测试、USB 集线器能够在30ms 后 GRSTz 置为高电平时工作。 您能否帮助检查下面的波形,并告知您是否有任何问题需要解决?

Rgds
开尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、开尔文、

    系统上电后的完整 GRSTz 脉冲符合数据表要求。  建议 GRSTz 最初保持低电平、但快速脉冲高电平之后完全复位不会导致任何问题。

    此致、

    JMMN