This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS93B-Q1:ESD 问题

Guru**** 2924350 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS93B-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/958773/sn65lvds93b-q1-esd-issue

器件型号:SN65LVDS93B-Q1

您好!

我的客户正在设计摩托车仪表板。

他遇到 ESD 放电问题、导致 LVDS SN65LVDS93B-Q1收发器无法正常工作。

此面板使用 SN65LVDS93B-Q1器件将视频信号从 RGB 转换为 LVDS。

芯片、连接和布线的形状与使用相同组件且从未给出相同问题的其他客户电路板没有什么不同。

与以前使用相同 LVDS 收发器的其他面板相比、此面板唯一的变化是显示供应商: 通过该显示屏、电路板似乎对 ESD 放电更敏感、并导致收发器在正常运行期间无法正常工作。

客户尝试了所有可能的解决方案来屏蔽显示器、但没有成功。

 此时我的问题是:TI 方面是否有任何准则可使 LVDS 收发器在正常运行期间对 ESD 放电更不敏感? 您能给我们一些关于添加组件以保护正常运行的建议吗?

要清楚一点、客户未能获得积极结果的测试是根据 ISO 10605:2001 (2千欧、150 pF)进行接触放电+/- 8kV、放电应用于显示屏(玻璃)的前端。

 

由于可用性、

Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Antonio、

    您可以通过电子邮件向我发送电路板原理图和布局、以查看是否有可改进的地方?

    此致、

    Michael W.