This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:IBIS AMI 模型

Guru**** 2451970 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/957572/dp83869hm-ibis-ami-model

器件型号:DP83869HM

您好!

是否有适用于 DP83869HM 器件型号的 IBIS AMI 模型? 是否有可使用的等效模型、例如 DP83867?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、耶稣:

    您能否分享对 IBIS AMI 模型的需求? 我们通常只共享标准 IBIS 模型、因此我想知道 AMI 模型有何区别以及您需要什么

    Cecilia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cecilia、

    我正在尝试使用需要 AMI 文件的 SerDes 向导在 HyperLynx 环境中描述该通道的特征。 如果没有前标/后标可调设置、那么我可以只运行简单的 IBIS 模型。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、耶稣:

    Cecilia 目前已不在办公室、明天会回复。

    此致、

    Adrian Kam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adrian、

    感谢您的更新。 我还想知道如何在发送器上为 SGMII 输出分配抖动。 从数据表中可以看出、300ps 是最大值 其中有多少是确定性的、有多少是高斯分布?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、耶稣:

    目前、我们只有通用 IBIS 模型、而不是 AMI 模型。  

    至于您的第二个问题、您是否需要了解抖动的细分? 通常、这不是我们验证的一部分、但如果是这样、我必须在内部进行审核并确认。  

    Cecilia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cecilia、

    感谢你的答复。 我继续使用通用串行器/解串器模型进行仿真、并尝试匹配数据表中的驱动器规格。 对于抖动、HyperLynx 工具会分解高斯和均匀之间的抖动、因此我只是想对抖动进行良好的特性描述。 目前、我均匀分配了300PS 的传输抖动、以了解情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、耶稣:

    我们的数据表中提供了有关抖动的所有特性、因此遗憾的是、我无法分享其细分信息。

    谢谢、

    Cecilia