This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8044A:未枚举 USB 2.0端口

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB8044A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/958605/tusb8044a-usb-2-0-port-is-not-getting-enumerated

器件型号:TUSB8044A

你(们)好  

我们在    应用中使用 TUB8044A、我们通过   集线器连接 USB 2.0端口、 集线  器连接到 Nvidia。

在 Nvidia 控制台 、我们 能够  在   USB 2.0 端口连接笔驱动器时正确获取 VID 、 我们将始终收到事件 和 Nvidia  

转到  枚举。      它始终为我们提供 USB 枚举失败的错误。

1)  枚举 失败的可能原因是什么 ?

2) 2)      我们应该遵循哪些步骤来调试该问题?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好    

    为 供您 参考 、我们  将在   以下位置记录连接 挂起

    anycon@Tegra-Ubuntu:~$ anycon@Tegra-Ubuntu:~$[1269.296581] USB 1-2.3:器件不响应设置地址。

    [1269.504473] USB 1-2.3:器件未响应设置地址

    。 [1269.711916] USB 1-2.3:器件不接受地址8、错误-71

    [1269.792526] USB 1-2.3:器件未响应设置地址

    。 [1270.000488] USB 1-2.3:器件不响应设置地址。

    [1270.207896] USB 1-2.3:器件不接受地址9、错误-71

    [1270.892040] USB 1-2.3:器件描述符读取/64、错误-32

    [1271.080031] USB 1-2.3:器件描述符读取/64、错误-32

    [1271.348038] USB 1-2.3:器件描述符读取/64、错误-32

    [1271.536066] USB 1-2.3:器件描述符读取/64、错误-32

    [1271.644036] USB 1-2-port3:无法枚举 USB 设备

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好   

    请 更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    首先应确保 TUSB8044A 本身已正确枚举到 USB 主机。 有关一些常规调试步骤/提示、请参阅下面的常见问题解答。 通常、枚举问题是由于加电序列问题导致的、因此这是一个很好的开始位置。