This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI85:将双通道 MIPI®︎DSI 转换为采用非 BGA 封装的双链路 FlatLinkTM LVDS 的桥接 IC。

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI85, SN65DSI85-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/965246/sn65dsi85-bridge-ic-that-converts-dual-channel-mipi-dsi-to-dual-link-flatlink-lvds-with-a-non-bga-package

器件型号:SN65DSI85

尊敬的 TI 团队


我们的客户正在寻找一款将双通道 MIPIRegisteredDSI 转换为采用非 BGA 封装的双链路 FlatLinkTmLVDS 的桥接 IC。

在主页上可以看到 SN65DSI85、但它只是 NFBGA 封装、无法使用。
除 BGA 封装外、是否还有其他好的器件?
(或者是否有好的解决方案?)

此致、

是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yu、

    它们可以使用 SN65DSI85-Q1。

    此致、

    I.K.