This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:如何在电池耗尽时为 TPS25750供电

Guru**** 2619225 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/965183/tps25750-how-to-power-supply-for-tps25750-when-battery-is-run-out

器件型号:TPS25750

你(们)好  

1) 1) VIN_3V3是 TPS25750的电源。 它是否需要外部电源? 如果要充电的电池耗尽、以至于此处没有3.3V 电压、TPS25750如何工作?

2) 2)基于1)、 是否可以使用电阻分压器从 VBUS 为 VIN_3VS 供电? 如果答案是肯定的、则5V 输出和 TPS25512输出的开关时间是多少?

谢谢。

此致

袁谭

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    元、

     TPS25750提供了一个无电电池 LDO、可连接到 VIN_3V3以实现确切目的。  您可以将 VIN_3V3短接至 LDO3V3以支持这种情况

    此致、

    卡盘