This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB542EVM:TUSB542EVM 识别

Guru**** 2926360 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB542EVM, TUSB321

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/958549/tusb542evm-tusb542evm-recognition

器件型号:TUSB542EVM
主题中讨论的其他器件: TUSB321

尊敬的

   客户购买了 TUSB542EVM 的样片开发板、并使用该板对其进行了测试。 原电路板的配置模式为 DFP 模式、类型 b 为主机、类型 C 为器件。 将 Type-B 连接到计算机、Type-C 连接到 U 盘、计算机通常可以识别 U 盘、即正极导轨(1路到2路);

所需的是 UFP 模式。 阅读 TUSB321芯片手册后、将端口引脚修改为下拉模式、将端口引脚修改为 UFP 模式。 原电路板的电源是正向的、因此跳线引导上电。理想情况下、C 型为主机。 设备连接到 U 盘、U 盘可在向前和向后插入时识别。

但在作出修改后,没有任何反应;

 任何建议?请提前感谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您需要将 Vbus_det 连接到 Type-C 连接器的 Vbus