This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN751701:音量放大器;VOH 规格数据

Guru**** 2655795 points

Other Parts Discussed in Thread: SN751701

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/955219/sn751701-vol-voh-spec-data

器件型号:SN751701

大家好、团队、


我的客户将使用我们的 SN751701作为 RS232C。

工程师希望了解 SN751701驾驶员侧的以下几点。 您能否提供这些 信息?

(1) 25摄氏度条件下的最小 VOL 和最大 VOH 电压。 (遗憾的是 、我们的数据表没有这些数据。)
(2)温度对 VOL 和 VOH 的影响(与 TA25摄氏度相比、高温和低温下的性能趋势)。
(3) 当 Vcc 为13.5V 时、VOL 和 VOH 数据。   (我想我们没有这样的数据。 在这种情况下,我们是否可以建议与  Vcc = 12V 相比的估算值?


此致、
Jin

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jin、

    我们的应用团队将研究这一点、并在明天对您作出响应。 感谢您的耐心等待。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric、

    您是否有任何更新?

    此致、

    Jin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jin、

    我们已联系我们的产品/测试/验证团队、了解我们是否可以挖掘这些信息。 感谢您对此的耐心等待。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、

    您是否有任何更新?

    此致。

    Jin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jin、

    感谢您的耐心等待、并对延迟表示歉意。 我们仍在跟踪此信息。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jin、

    由于该器件的使用年限、遗憾的是我们没有提供此信息。 该器件的特性符合数据表中指定的条件。

    [引用用户="Jin Ikeda"]

    (1) 25摄氏度条件下的最小 VOL 和最大 VOH 电压。 (遗憾的是 、我们的数据表中没有这些数据。)

    这是一个有趣的请求。 需要此信息的应用是什么? 客户可以使用 VCC 作为限制。

    [引用用户="Jin Ikeda"]

    (2)温度对 VOL 和 VOH 的影响(与 TA25摄氏度相比、高温和低温下的性能趋势)。[/引述]

    遗憾的是、我们没有提供这些数据。

    [引用用户="Jin Ikeda"]

    (3) 当 Vcc 为13.5V 时、VOL 和 VOH 数据。   (我想我们没有这样的数据。 在这种情况下,我们是否可以建议与  Vcc = 12V 相比的估算值?[/引述]

    这些值将大于 VCC = 12V 时的值。尽管我们没有提供或保证这些特性数据、 通过我的手算、我可以估计 VOL 的典型值大约为-11V、而 VOH 的典型值大约为+11V

    我希望这对您有所帮助。

    最棒的

    Danny