This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0307:LMH0307原理图问题

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0307

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/958323/lmh0307-lmh0307-schematic-question

器件型号:LMH0307

您好!

我们的客户根据以下应用设计电路、但由于布局不熟悉、他将75欧姆/6.8nH 放置在远离输出端子的位置、并导致输出异常。  他切断了线迹、对 75欧姆/6.8nH 进行了重新焊接 、使输出端子闭合、可以达到正常输出、因此他判断 了75欧姆/6.8nH 部件的问题。 那么、您还有其他解决方案来修复它吗?  

此致

Kailyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailyn、

    为了获得最佳输出、我们需要这些器件尽可能靠近器件。 请随附注释 LMH0307评估板光绘文件。 这些组件放置在尽可能靠近器件的位置。 请要求此客户遵循随附文档中注明的布局。

    此致、Nassere2e.ti.com/.../6013.SD307_5F00_gerber.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    非常感谢、客户没有遵循布局规则、将这些器件放置在远离器件的位置、所以还有其他维修方法吗? 还是只能再次布局?

    此致

    Kailyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailyn、

    遗憾的是、PCB 布局是我们唯一的选择。 请确保客户严格遵循我们先前发送的布局。

    此致、、、Nasser