This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4041I:USB 输出长度问题

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB4041I, TUSB212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/958174/tusb4041i-usb-output-length-issue

器件型号:TUSB4041I
主题中讨论的其他器件: TUSB212

大家好、

我已经使用 TUSB4041I 4端口 USB 集线器解决方案设计了一个原理图。 但它仍处于开发阶段。 昨天、我想知道如果 TUSB4041I 的主机端口无法驱动5米长的电缆会怎么样。 我在论坛上搜索了不同类型的词语、但没有出现任何内容。

那么、问题是、TUSB4041是否需要在 ESD 和 USB 输出连接器之前使用转接驱动器电路来驱动2至5米电缆? 还是它在芯片内部自然包含了这种解决方案?

谨致问候。

亚辛。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yasin、

    为了确保2至5m 电缆可作为驱动器、良好的 PCB 布局至关重要、此外、TUSB4041I 在 USB 2驱动器强度方面具有一定的内部灵活性。 请参阅下面链接的文档以了解更多信息。 通常、不带转接驱动器的 TUSB4041I 可以驱动5m 电缆、但这取决于电缆长度的最大限制。 如果您希望在设计中更加自信、可以在 ESD 和 USB 输出连接器之前加入 TUSB212 (USB 2 HS 转接驱动器)以提高信号质量。  

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    感谢您的快速回复。 在 TUSB4041数据表中、USB_R1引脚说明仅针对电阻器值进行连接、未提及输出驱动器强度。 我已经检查了该文档、如果需要、我将应用这些电阻值、并在项目中使用 TUSB212设计另一个页面。

    谨致问候。

    亚辛。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yasin、

    很抱歉、忘记了提及 USB_R1电阻器可控制 USB 2.0驱动强度。 另外请记住、TUSB212的独特直通布线方式可简化为左侧 DNI 设计。