This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:关于脉冲变压器

Guru**** 2763585 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867IR

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/964577/dp83867ir-about-pulse-transformer

器件型号:DP83867IR
主题中讨论的其他器件: DP83869

你(们)好。

我们正在考虑缩小脉冲变压器的尺寸。请给我两点建议。

DP83867IR 数据表中①320uH -350uH、但对于 TDK 的 ALT4532P-181-T05G、建议使用180uH、如果有任何问题、请告知。

②The 共模线圈部件与常规脉冲变压器不同、是否存在任何问题?请参阅随附的图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    要回答您的问题:

    1. 我们知道它们适用于该器件、因此推荐了相应的规格。 使用超出规格的变压器可能会导致问题。
    2. 您能否重新发布图像? 我无法在线程上看到图像。

    此致、

    Adrian Kam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复!

    重新发布图像。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    重新发布图像。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    重新发布后、我仍然无法在该主题帖上看到图像。 您能看到图像吗? 您能否提供一个链接来引导我查看图像?

    此致、

    Adrian Kam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    忽略我之前的帖子、我现在看到您的图像。 我要看一下。

    此致、

    Adrian Kam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于建议为 DP83867使用变压器、因此如果您使用其他器件、例如共模线圈、可能会出现问题。 如果您希望使用共模线圈、我推荐使用 DP83869。 DP83869已使用电容耦合进行了测试、因此使用共模线圈也应该很好。

    此致、

    Adrian Kam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢你的建议。

    从 DP83867更改为 DP83869时、软件变化是否很大?

    对于短期开发、我希望尽可能使用 DP83867。

    IC 内部的驱动器/接收器部件是否与 DP83869相同、只有 DP83867未经过电容耦合测试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    软件更改的范围不应太大。 TI.com 上提供了 DP83867和 DP83869驱动程序。

    DP83869与 DP83867类似。 DP83869在电容耦合方面表现出更好的性能、因此我推荐使用 DP83869。

    此致、

    Adrian Kam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢你的建议。

    我会考虑这个。